This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:运行条件下的输出电流

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1358841/txb0106-output-current-in-the-operating-condition

器件型号:TXB0106

TXB0106 在绝对最大额定值下具有50mA 的最大连续输出电流。 我想获得运行条件下的输出电流信息(典型值)。 Vccb 将为5V、Vcca 将为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eldho:

    如果您正在寻找可提供直流驱动强度的器件、 此类自动双向转换器 将不是最佳选择。 TXB0106的典型值。 输出驱动非常小(由数据表中的 IOH / IOL 值表示)。 请注意、为了支持自动双向功能、此器件的输出驱动特意通过输出端的内部4k Ω 串联电阻来降低。  

    相反、请参阅此 TI 登录页面中的类似6通道固定方向转换器。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您提供信息。 我需要一个双向转换器。 我想获得一个驱动强度高于25mA 的器件。 您能为它推荐一个器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自动双向转换器没有高驱动强度、因为它们必须允许其他器件覆盖电压。

    您试图解决的实际问题是什么?