This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:重新启动后无法正常访问

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1358095/txs0108e-failed-to-reach-normally-after-restarting

器件型号:TXS0108E

您好、TI!

高可能性、我的 TXS0108ERGYR 器件在通电时有时不能正常工作。 这一现象如下:

当 MCU_RST_N_1V8从低电平变为高电平时、电压电平将分两个阶段攀升、导致我的系统异常。

对于如何对此进行调试、您有什么建议吗?

  

Br、

德伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    出现振荡的原因可能是输出负载 条件超过70pF、如数据表的第7.3.3节所述(请注意、TXS0108E 不提供任何缓冲)。 由于每个通道的信号似乎是固定方向的、因此您可能会看到我们的固定方向/方向控制型转换器可实现更强大的解决方案。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我应该如何测量以确定原因是否是这样? 您能给我一些建议吗? 或者如何改善目前的情况?

    此外、我的项目已经进入量产阶段。 如果需要更改材料、您可以推荐任何引脚对引脚解决方案吗? 谢谢。

    BR、Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    您可以尝试 消除输出端的重负载、然后重新测试以查看信号完整性是否改善。 如果是、这将确认问题来源。  您试图驱动信号通过的 PCB 布线/电缆的数据速率和长度是多少?  

    [常见问题解答]将逻辑器件的输出连接到50欧姆的传输线路时会出现什么情况?

    遗憾的是、TXS0108ERGYR 没有 P2P 选项、可以直接替换。  

    此致、

    插孔