This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC4T125-SEP:电平转换

Guru**** 2611185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1360134/sn54sc4t125-sep-level-translation

器件型号:SN54SC4T125-SEP

您好!

我想使用此三态输出缓冲器从两个方向输入创建双向输入/输出(请参阅下图)、因为我  找不到单个-SEP 三态输出缓冲器。  

我想将单个缓冲器输出通道连接到单个输入、但不想使用电平转换。  

我的问题是、我可以在3.3V 电源下使用3.3V 输入吗?

从规范中可以看出、如果电源为3.3V、则只能输入5V 信号或介于1.8V 和2.5V 之间。 这是否正确?

提前感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    这些主要是示例。 谢谢、您可以实现3.3V 输入、Vcc 3.3V 输出。  

    此致、

    迈克尔.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的 澄清。

    此致。