This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:VCCB 开启/关闭

Guru**** 2990450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1360662/txb0108-vccb-on-off

器件型号:TXB0108
在 VCCA 电源打开时、可以打开/关闭 VCCB 电源吗?
当 VCCB 电源关闭时、CE 引脚关闭。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流可流入 VCCA 和流出 VCCB;请参阅 TXS、TXB 和 LSF 自动双向转换器的偏置要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是否如下图所示被写入 TXS0108E 目录中? 

    "无需电源定序–
    VCCA 或 VCCB 可优先斜升"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS/TXB 不会被损坏。 问题在于您的电路是否能够处理流出 VCCB 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hibi、

    应用手册 Clemens 共享的文档记录了 VCCA>VCCB 时 VCCB 处存在的泄漏电流。 我们需要确保 P 处于可接受状态、 S 可以处理这种泄漏。

    请注意、该器件支持部分断电模式应用、其中 VCCA 和/或 VCCB 断电并且为0V、导致输出被禁用并最大限度地减少 流经器件的电流回流。  

    此致、

    插孔