This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH125:SN74LVTH125可实现每秒1个脉冲的3.3V LVTTL 50 Ω 负载驱动兼容性

Guru**** 2611875 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH125, SN74AUC125, SN74AUC2G241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1360275/sn74lvth125-sn74lvth125-for-1-pulse-per-second-3-3v-lvttl-50-ohm-load-drive-compatibility

器件型号:SN74LVTH125
主题中讨论的其他器件: SN74AUC125SN74AUC2G241

大家好、

我们计划在设计中使用 SN74LVTH125来驱动1PPS 信号输出。 根据我们的设计要求、1PPS 信号需要驱动50欧姆负载、上升时间要求<5ns。

因此、我们选择 SN74LVTH125 (IOH =-32ma 驱动能力)以在两个输出及其各自输入短接的情况下驱动1PPS 输出。

我们这样做是为了提高电流驱动强度。 但在一些论坛讨论中、我们注意到了并联 CMOS 输出情况下的总线争用的注意事项。

您能否检查并确认我们是否应在并联应用中使用 SN74LVTH125来驱动50欧姆负载?

您能否推荐任何其他器件来驱动50欧姆负载、上升时间要求小于5ns?

此致、

Ramesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 AUC 系列更加优化、可处理50欧姆负载:我推荐 SN74AUC125。

    您能否分享一下您正在做的工作的原理图或快速草图? 我对你的描述有点困惑。 尽管您应该使用 SN74AUC2G241等双通道器件、而不是两个单通道器件来保证避免总线争用、但将 CMOS 输出短接在一起通常没问题、只要它们的输入也短接在一起(这就是我想您所描述的)。

    https://www.ti.com/product/SN74AUC2G241

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm Lyn:

    案例1:我为50欧姆的 CMOS 输出短路配置连接了方框图

    负载供电。

    您能否确认这些配置适用于驱动50欧姆

    无总线争用的情况下支持电阻负载?

    案例2:SN74AUC125和 SN74AUC2G241器件只有最大的-9mA 电流驱动能力。

    我们在数据表的绝对最大额定值部分要求最大驱动电流66.66mA (3.33V/50Ohm = 66.66mA)提到最大连续输出电流为

    -20mA、但我们需要根据我们的要求驱动66mA。

    您能否确认如何使用 SN74AUC125和 SN74AUC2G241驱动50欧姆电阻器负载?

    提前感谢、

    Esakki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许并联输出;请参阅 [FAQ]可以将 CMOS 逻辑器件的两个输出直接连接在一起吗?

    请注意、50 Ω 输入设计为与具有 50 Ω 输出阻抗的函数发生器一同使用。 这两个 50 Ω 电阻构成一个分压器、因此函数发生器必须使用6.6V 来驱动其输出、以便接收器件的输入为3.3V。

    所有输出的输出阻抗均大于零。 具有3.3V 电源的器件无法  以正好为3.3V 的电压驱动50 Ω 负载。可以通过将所有四个输出并联来降低缓冲器的输出阻抗、但这样源阻抗 将不再是50 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来没有问题。 如果您需要更高的电流驱动、我会继续使用 LVT 器件、同时记住上面所提到的 Clemens。