This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC393:RFQ 支持

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1361471/cd74hc393-rfq-support

器件型号:CD74HC393
CD74HC393MG4与 CD74HC393M96之间的区别是什么? 

为什么此组件标记为38Z1TCJH393MG3? 
谢谢! 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "M"表示 SOIC 封装;"96"表示卷带尺寸;"G4"目前没有意义(请参阅 [FAQ]为何逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀?)。 芯片是相同的。

    目前销售的芯片标记为"HC393M"。 我想您有一个旧版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    " 38Z1TCJ "代替" 38Z1TCJ "意味着什么? 是否表示生产批次? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中显示:

    器件上可能还有与标识、批次跟踪代码信息或环境分类相关的其他标记。