This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:无输入时、电平转换不为0

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1361161/txs0108e-q1-level-shifting-not-sitting-at-0-when-no-input

器件型号:TXS0108E-Q1

我正在尝试使用器件#TXS0108EQPWRQ1将信号从3.3V 转换到5V。 我将 VCCA 连接到3.3V、将 VCCB 连接到5V。 OE 也连接到3.3V、以始终启用 LS。 我注意到、即使没有信号进入相应的 A 引脚、B 侧输出始终具有大约2.6V 的电压。 它仅在相应的 A 引脚接地时变为0V。 这是根据设计吗? 如何解决此问题?