Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVCH8T245 大家好、
与我一起工作的一位工程师对 SN74LVCH8T245脉冲上升和下降时间要求有疑问。 对于1.8V 电源、我们在数据表中指定的最小值为1.5ns、最大值为21.4ns、这是一个相当大的范围。
对于如何确定预期上升/下降时间在该范围内的位置、我们是否有任何配套资料或指南? 另外、负载、电压和环境温度对预期脉冲上升/下降时间有何影响?

我们已经了解了 1.8V 电源的预期 VIH 和 VIL 阈值、并超过了该阈值、输入转换上升/下降时间为20ns/V @ 1.8V、但仍想看看我们是否可以获得更精细的上升/下降时间。
谢谢。
日文