This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:电平转换器、5V 至3.3V

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1360566/txs0108e-level-shifter-5v-to-3-3v

器件型号:TXS0108E

大家好!

我正在尝试使用步进和方向脉冲来运行旧 CNC 的 BLDC 电机。
一切都正常、但我丢失了 STEP 信号。

我使用 Arduino uno 与 Estlcam 来生成脉冲
,我已经安装了一个5V 到3.3V 转换器(Txs0108E)在这一个上发送脉冲到 stm32f446和 IHM07M1驱动程序组件。

捕获信号我已经意识到转换器的高电压电平(3V)输出略高于2V (2.09V)。 如果我没有将输出连接到 STM 板、结果为3V。
我不知道在输出端放置一个上拉电阻器是否是个好主意。
您有什么建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有开漏输出。

    使用具有推挽输出的电平转换器、如 TXU104。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗切斯克,

    似乎您可能在 stm32f446/IHM07M1内部有下拉电阻。 在任何情况下、TXS0108E I/O 上的任何外部上拉/下拉都可能会导致分压器网络、如以下应用手册中所示: 外部上拉和下拉电阻对 TXS 和 TXB 器件的影响。  

    请推荐 Clemens 的推荐。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢