This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVTH16244A:使用 auSn 焊接后短路

Guru**** 2511665 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54LVTH16244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1361120/sn54lvth16244a-short-after-soldering-with-ausn

器件型号:SN54LVTH16244A

我们尝试使用 Aussn 焊料在接地上焊接 TI 驱动器(SN54LVTH16244A TI)。 加工温度为330°C,持续1.5分钟。 焊接后、我们会注意到焊盘之间短路。 这些短路是与处理温度相关还是与其他问题有关?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、

    在我看来、您运行该部件的时间太长了。

    请参阅 密封封装回流焊曲线、端接涂层以及引线修整和形式

    此致、

    欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Owen。  

    很抱歉我忘记说金/锡瓶胚的成分是77/23。 其共热温度略高于284°C。此外、我们将该器件放在热板上、而不是回流炉上进行焊接-在本例中、该器件可能加热得更多。 在调整焊接工艺之前、您能否告诉我此器件的最高焊接温度是多少?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、

    导联上的最高温度为300°C、不超过10秒。

    此致、

    欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我还有一个后续问题:该部件是没有引线的原始芯片。 最高焊接温度(在300C 下小于10秒)是否仍适用于原始芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、

    是的

    此致、

    欧文