This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC2T45:SN74LXC2T45

Guru**** 2610055 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC2T45, SN74LXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1362431/sn74lxc2t45-sn74lxc2t45

器件型号:SN74LXC2T45
主题中讨论的其他器件: SN74LXC1T45

早上好

您能为以下提到的要求推荐电平转换器吗?

 

  • 输出电流– 32mA 最大值
  • 非隔离
  • 通信程序-启动/停止同步(异步)
  • 通信速度- 38.4kbps
  • 如何发送-全双工
  • 日期长度–8位
  • 停止位长度–1位
  • 奇偶校验-无奇偶校验
  • 传输代码–二进制
  • 检测错误-成帧、溢出
  • 通信周期- 6ms
  • 输出电流– 32mA 最大值

谢谢。此致、

N·尼蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在什么电压下?

    32 mA 要求来自哪里? 我想您的应用中的实际电流要低得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    支持3V3 (标称值)作为 Vcc1、5V (标称值)作为 Vcc2的电压  

    32mA 是使逆变器侧保持稳定所需的最大输出电流  

    此应用的设计如下所述:

    MCU 到电平转换器(支持 UART 应用)到逆变器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LXC2T45是唯一一款支持此输出电流的双通道器件。

    但两个通道朝向相同的方向。 如果每个方向需要一个通道、请使用2×SN74LXC1T45。