This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH32373A:SN74LVCH32373A 与 SN74LVC32373A

Guru**** 2613345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH32373A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1357229/sn74lvch32373a-sn74lvch32373a-vs-sn74lvc32373a

器件型号:SN74LVCH32373A

您好!

用户是否可以  在不更换任何元件的情况下将 SN74LVC32373A 更换为 SN74LVCH32373A?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVCH 器件具有总线保持输入。 除非输入端有上拉/下拉电阻器、否则这将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入端没有上拉/下拉电阻、是否可以应用与 SN74LVC32373相同的电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。