This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:我想问有关第 V 卷的问题。 S io 曲线

Guru**** 2611275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1362410/sn74lvc1g07-i-want-to-ask-about-the-vol-v-s-io-curve

器件型号:SN74LVC1G07

我将  SN74LVC1G07 (开漏输出)的 Vcc=3.3V、0.5mA、

产品说明书中仅有此表。

我需要能够在实际应用中使用的音量。 (VCC=3.3V 且0.5mA)

那么、该 IC 是否可以提供 第 V 卷。 S io 曲线?