This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:TXU0304

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, SN74LVC125A, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1361957/txu0304-txu0304

器件型号:TXU0304
主题中讨论的其他器件: SN74LVC125ASN74LVC244A

您好!

我需要使用 SPI 主/从配置、有一个 STM32作为主 uC 作为 SPI 主站、6个 STM32作为从站、我尝试了一个原型、涉及外部接线、没有中继器的总线、SPI 通信存在问题、它可以在低于400kHz 的低频率下工作、 然后我想使用总线中继器、如果我对所有4个信号(MISO/MOSI/CS/CLK)使用 TXU0304、那是正确的、一个 TXU0304用于一个从器件(意味着总共6个 TXU0304输入是通用的、输出专用于每个从器件)、或者我可以对所有6个从器件仅使用一个 TXU0304、 请建议哪种方法最适合。

谢谢。

曼莫汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电压相同、则可以使用普通缓冲器(例如、SN74LVC125A、SN74LVC244A)。

    要使用的缓冲器数量取决于它们需要驱动的布线长度。 当有疑问时、使用单独的选项。

    请注意、只有当您确保非活动的从器件不驱动 MISO 线路时、MISO 线路才能连接在一起。 这对于实际的 SPI 器件是正常的、但是对于缓冲器、您有可能必须将相应的/CS 连接到/OE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯!!

    SPI 总线长度超过50cm、我们要在两侧使用相同的电压、我想将其用于高速通信、在没有任何缓冲器的情况下、我在高于500kHz 的时钟频率上面临问题。 不确定普通缓冲器是否适用于10MHz 或更高频率的高速应用。

    我有一个应用程序中有6个从站、而其他应用程序中有12个从站、我肯定会使用 CS/OE 控制一次使用一个从站。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用示波器检查电压。 如果边缘有反射、请添加正确的端接(最简单的是源端接、即大约22 Ω…的电阻器 33 Ω )。 如果时钟线路拾取噪声、则需要屏蔽、或者必须使用 LVDS 等差分协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯!! 我想现在已经明白了。