This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:有关数据表第10.1.1节的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1362334/sn74lvc16t245-questions-about-datasheet-section-10-1-1

器件型号:SN74LVC16T245

大家好、这是我第一次设计双向应用。  

SN74LVC16T245数据表10.1.1节内容如下:

在双向应用中、这些启用时间提供了从切换 DIR 位直至获得预期输出的最大延迟。 例如、如果 SN74LVC16T245最初是从 A 传输到 B、则切换 DIR 位;必须先禁用器件的 B 端口、然后才能为其提供输入。 在 B 端口被禁用后、施加到它的输入信号会在指定的传播延迟后出现在相应的 A 端口上。

这一部分让我有点困惑。

突出显示的部分是否意味着 我们需要禁用 SN74LVC16T245 (通过 OE 引脚)并在切换缓冲器方向时再次启用 SN74LVC16T245?  

此外、我已经完成了"开关特性"部分、但找不到包含 从 DIR 到 A/B 传播时间的表。  

假设我让 SN74LVC16T245从 A -> B 进行传输。现在、我要向 B 端口应用输入。  我如何知道可以安全地将输入应用到先前作为输出的端口 B (我应该等待多长时间)?  

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    本报告主要阐述下表。 即、DIR 低电平会禁用 B 端口并启用 A 端口、在为 A 配置 DIR 引脚之后、无需使用 OE 禁用/启用器件-> B、反之亦然。 当 DIR 配置为低电平时、安全地对端口 B 应用输入。

    您可以对 DIR 使用 OE 开关特性、因为这与启用/禁用器件时的特性相同、谢谢。

    此致、

    迈克尔.