This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:使用 LSF0102在1.2V 和1.8V 之间进行 IO 电平转换。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, LSF0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1361522/lsf0102-use-lsf0102-for-io-level-shifting-between-1-2v-and-1-8v

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: LSF0002

高度支持

我需要一个用于 IO 电平在1.2V 和1.8V 之间转换的器件。 IO 可以是推挽式或开漏式。 我想要自动双向。

我发现 LSF0102可能满足要求。 我遇到了一份应用报告《使用 LSF 系列进行电压电平转换》、

引述:数据表显示 Vref_B 必须比 Vref_A 高0.8V。 如何在1.2V 至1.8V 的小范围内进行转换?

其表述 为:将 Vref_A 设定为1.2V、将 Vref_B 设定在2V 至5.5V 之间。添加一个 B 侧上拉至1.8V。只要 Vref_B≥
Vref_A + 0.8V 且 Vref_B 处于建议运行条件范围内、Vref_B 的电平
并不影响输出信号。 只有 B 侧上拉电阻影响输出信号电平。

您能帮助解释如何正确连接它吗?或者在我正确连接时查看我的电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim:

    我无法在您的帖子中看到任何附加的原理图、您是否能够重新上传?  

    无论如何、我已经草拟了一份可用作参考的快速原理图:

    通过将 VREFA/ VREFB 设为0.8V、即使 I/O 间距仅为0.6V、也能确保内部 FET 正确偏置以允许转换。 B 侧上使用的外部上拉将确保输出信号达到1.8V。   



    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vref 电压不要求与 I/O (上拉)电压相同。 只需将 Vref_B/EN 电阻器连接至您电路中可用的较高电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    请帮助查看此电路。 设计要求包括

    (1)自动双向转换在1.2V IO <-> 1.8V IO 之间

    (2) IO 类型可以是推挽式或开漏式。

    (3)可能的应用程序接口可以是 JTAG 和 UART。

    如何正确确定上拉电阻的值? 我知道数据表中有一些详细信息。 最后、我在这个电路中放置了1千欧、我是需要它们来确保电路正常工作、还是可以将它们移除?  另请帮助查看这些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我也看到了 Youtube 上"采用 LSF 系列实现多电压转换"的相同信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    原理图看起来不错、但高侧仍需要上拉、因为 LSF 的输出基于漏极开路。

    您刚才说到"自动双向在1.2V IO <-> 1.8V IO 之间转换"、这涉及到与正确端之间发送信号的不同通道? 在这种情况下、信号将被视为固定方向、因为它特定于 每 通道。  

    请注意、 TXU0x02器件更适合您的电平转换需求、因为它们 不需要外部上拉电阻、 如 LSF 和特定偏置要求、如 LSF0102、其中电源 A 需要比不需要的电源 B 少0.8V。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于您的问题:  您刚才说到"自动双向在1.2V IO <-> 1.8V IO 之间转换"、这是关于不同通道向正确的器件发送信号和从正确的器件发送信号? 在这种情况下、信号将被视为固定方向、因为它特定于 每 通道。    

    回复: 我们的要求是每个通道都可以支持双向信号。  

    对我们的应用来说、TXU0x02的缺点是它不是自动双向的。  LSF 系列似乎很适合。 顺便说一下、您是否还可以确认高侧上拉电阻可以为1K Ω。 请再次验证原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim:

    我知道-如果是、则可以使用 LSF 支持每通道自动双向信号。 至于上拉电阻器大小、这取决于应用所需的数据速率。 为方便起见、请使用以下公式  估算最大数据速率:

    如果尺寸是关键问题、您还可以看到 LSF0002、它提供了去除 VREFA/VREFB 引脚的更小封装。  

    此致、

    插孔