This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106:更多数据表问题。

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1361984/txv0106-more-datasheet-issues

器件型号:TXV0106

除了数据表首页上的图表出现错误外、我们还发现了以下潜在的混淆来源:

1. TXV0106的图7-1功能方框图显示了一个高电平有效的 OE 引脚以及两个内部反相器、输出使能应是低电平有效、对吧?

2.表 7-1 50欧姆阻抗匹配的串联电阻值显示了1V2输出电压对应的53欧姆电阻器 、如果考虑为其他输出电压1V8、2V5和3V3提供的电阻器值、则这似乎不正确。 您能否确认1V2输出所需的电阻器值?  

提前感谢

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您回答正确、并在内部进行了跟进以帮助更新。
    另请注意、电阻值不是绝对值、而是根据系统设计人员可接受的容差水平提出的建议。 因此、20欧姆也可以正常工作、谢谢。  

    此致、

    迈克尔.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. TXV 器件确实具有低电平有效/OE 输入(第7.4节是正确的)。 显然、该图像是从 TXU 数据表复制而来。

    2.在1.2V 电压下,典型输出阻抗为0.1V / 3 mA = 33.3 Ω,因此电阻值约为17 Ω 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    除了 Clemens 反馈、请注意、0.1V 用于 NMOS 驱动低电平。 PMOS 驱动为高电平将具有不同的输出阻抗、即 MOS 电阻在1.2V 时显著增加、建议最高使用数据表中的53欧姆进行平衡。 这意味着53欧姆不会对驱动 高电平和低电平产生负面影响、但17欧姆可能有助于驱动低电平、但在驱动高电平时影响不够大。

    因此、谢谢、最好根据您认为适合的系统要求使用不同的值进行调整。

    此致、

    迈克尔.