This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:电压高于 VREF_A 的将拉驱动器推入 A1

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1361765/lsf0108-push-pull-driver-into-a1-with-voltage-higher-than-vref_a

器件型号:LSF0108

您好!

我正在设计一个原理图、在其中使用 VREF_B = 3.3V、VREF_A = 1.2V 的 LSF0108。

我有一个推挽驱动信号、其电平范围为3.3-5.2V、我想将其作为输入连接到 A1、并在 B1处将其转换为3.3V 信号。

我已经观看了视频 "使用 LSF 系列进行单电源转换" 、在该视频中、 输入高于 VREF_A、而使用电阻分压器创建 VREF_A; 但视频中的信号似乎是开漏信号、其上拉至高于 VREF_A 的电压。  

我的问题是、是否可以在 VREF_A =1.2V 时连接5.2V 推挽输入信号、以将其转换为 B 侧3.3V?

感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需连接它。

    I/O 引脚上的上拉电压不要求与 Vref 电压相同;唯一的限制是 Vref_A 必须是最低电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个推挽驱动信号、没有上拉电阻器。 该器件将向具有低阻抗输出的引脚 A1驱动5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高电压来自上拉电阻器还是来自有源输出没有区别。

    LSF 是无源模拟开关;对于 Vref_A 及更高电压、开关处于断开状态、引脚处于高阻抗状态。