This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:慢速输入上升和下降时间规格

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74AUP1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1361796/sn74lvc1g17-slow-input-rise-and-fall-time-spec

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G17

我使用 SN74LVC1G17来触发 RC 电路的输出电压。 我了解到、其他制造商提供的施密特触发器对输入电压,的斜率具有如下所示的限制。 我想知道  SN74LVC1G17上是否也有相同的限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有制造商的 LVC 器件都是相似的。

    不存在限制。 在慢速边沿时、电源电流将增加、但这仍然是允许的。

    如果您想在不高于3.3V 的电压下降低功耗、请改用 SN74AUP1G17。