This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC540:有关直接替代器件的查询

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1361502/sn74hc540-query-regarding-direct-substitute-part

器件型号:SN74HC540

您好!

目前、我们在其中一个设计中使用了"N74HC540PWT"。 我在 Digikey 和 Mouser 上检查了其器件状态、两个供应商站点均提到其状态为"最后可采购期限"或已停产。 那么它真的过时了吗? 如果它是过时的、可以直接替代它、这与引脚映射、电气参数和封装匹配?

我找到一个制造商名称名为"N74HC540PWR"的 IC、它是否直接替代了"N74HC540PWT"?

此致、

尼特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SN74HC540PWT 实际上已经过时了。  SN74HC540PWR 不是。 "T"和"R"的唯一区别是卷盘的尺寸、芯片是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢大家的支持。