This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G06:SN74LVC1G06

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1362558/sn74lvc1g06-sn74lvc1g06

器件型号:SN74LVC1G06

您好!

SN74LVC1G06具有开漏输出、且没有上拉  

数据表指出 tr 和 tf <= 2.5nS,我要将外部负载连接到 IBIS 模型 ,使用数据表验证其上升和下降时间

但在进行仿真时,我认为 当我更改外部连接的上拉电阻器值时,上升时间会发生变化。

请帮助我理解这一点  

此致、

什维塔 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表未指定 这个反相器的 tr 或者 tf。 第7节中的值是输入信号的上升/下降时间。

    传播延迟 通过分压器测量。 RL/2 = 250 Ω 的简单上拉电阻应具有相同的行为。

    上升时间会因为通过电阻器对负载电容进行(不)充电而发生变化。 本质上就是一个 R-C 低通滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我使用输出模型、需要此驱动器的上升和下降时间信息、并使用负载值来测试此 tr 和 tf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shweta:

    此常见问题解答描述了如何查找逻辑器件的输出转换时间。 正如 Clemens 所说、我们没有将其包含在数据表中、因为它在很大程度上取决于客户系统。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/718814/faq-what-is-the-output-transition-rate-for-a-logic-device

    此致!

    伊恩