This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:适用于汽车模式的 SN74LVC2G07

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G07-Q1, SN74LVC1G17-Q1, SN74LVC2G07, SN74LVC1G07-Q1, SN74LVC2G17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1363149/sn74lvc2g07-sn74lvc2g07-for-automotive-patrs

器件型号:SN74LVC2G07
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G07-Q1、SN74LVC3G07-Q1 SN74LVC2G17-Q1、SN74LVC1G17-Q1

您好、支持团队

我们是否有 适用于汽车级器件的 SN74LVC2G07?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;只有 SN74LVC1G07-Q1或 SN74LVC3G07-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!  

    除了 Clemens 响应、我们还提供 SN74LVC2G17-Q1。  不同之 处在于 SN74LVC2G17-Q1具有推挽输出类型、而 SN74LVC2G07具有漏极开路。 您还可以使用两个 SN74LVC1G17-Q1。  

    谢谢。  

    汉娜