This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 DS100KR401SQE 中为10G 链路配置限制模式?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100KR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1362632/how-to-configure-the-limiting-mode-in-ds100kr401sqe-for-10g-links

器件型号:DS100KR401

大家好、

我们将在设计中使用 DS100KR401SQE/NOPB 用于从 FPGA 到 SFP+接口通过背板连接的10G 以太网链路(无需链路训练)。

在根据 DS100KRxxx IBIS-AMI 模型 AMI 用户指南进行信号完整性仿真期间,我们将极限设置设置设置为限制模式,我们将获得正确的接收器眼图张开度而不会出现任何错误。 但是在非限制模式接收器眼图部分闭合的情况下进行仿真时。

在10G 链路验证测试期间,我们还观察到链路产生错误。 因此、我们需要在限制模式下配置 DS100KR401中继器以优化链路设置、但 DS100KR401数据表中没有寄存器控制(或)引脚搭接。

您能否建议如何在限制模式下配置 DS100KR401以解决此问题?

提前感谢、

Esakki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esakki:

    IBIS-AMI 模型中的限制模式与 DS100KR401数据表中的10G 模式等效。 您可以通过使用1k 电阻器将 MODE 引脚拉低来配置限制模式。

    此致!

    卢卡斯