This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2010:隔离?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1364476/sn74gtl2010-isolation

器件型号:SN74GTL2010
主题中讨论的其他器件:LSF0108

我有点疑惑,如果 SREF 已经连接到0V 就禁用了芯片吗?   

似乎很清楚、DREF 和 GREF 将被连接到0V。  

因此,任何人都可以确认 SREF 应该是什么,我能让它保持连接3.3V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要禁用所有通道、请下拉 GREF。 对此、SREF 处的电压并不重要。 (在标准电路中、GREF 连接到 DREF、但如果不连接、则 DREF 上的电压也无关紧要。)

    GTL2010与 LSF0108非常相似。 请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?