This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T50:SN74AUP1T50与 SN74AUP1T17

Guru**** 2506145 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T17, SN74AUP1T50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1363501/sn74aup1t50-sn74aup1t50-versus-sn74aup1t17

器件型号:SN74AUP1T50
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1T17

您好!
您能否指出 SN74AUP1T50和 SN74AUP1T17器件之间的主要差异?
谢谢!
何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有区别。 据我所见,"50"这个数字只在与其他厂商兼容方面存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我怀疑的。 谢谢!