This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G14:逻辑论坛

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1364885/sn74ahc1g14-logic-forum

器件型号:SN74AHC1G14

您好、团队成员:

我是来自印度克诺尔-布雷姆斯技术中心的 shweta chendake

我在使用 SN74AHC1G14DBVR IBIS 模型时输入模型 无法正常工作

根据 IBIS 规范 、[电源钳位]中的电压列应该至少从-Vcc 延伸至0 (允许
建议将电压范围从–Vcc 扩展至+2 * Vcc

我尝试使用7V 来驱动该输入引脚、这意味着 ESD 保护二极管应仅能驱动高达5V 的电压、但无法正常工作