This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0302:测试模式、仅弱上拉驱动 TXB0302两侧

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1364671/txb0302-test-mode-only-weak-pullups-driving-both-sides-of-txb0302

器件型号:TXB0302

电路具有测试模式、TXB0302的两侧均处于 tri 状态。  3.3V 侧上拉为20K+、2.5V 侧上拉为25K +下拉。 第2个 数据路径有40K 和20K 上拉电阻。   我认为 TB0302的输出状态是不确定的、因为所有情况都不满足灌电流/拉电流要求、迫使器件进入已知状态、 此模式下是可以的。  这些用例似乎会导致 IC 内的功率耗散增加。  在假设处于办公环境温度的情况下、该连续电流/耗散是否足以导致器件损坏(输出驱动器)?