This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97-SN74LVC1G97IDCKREP:EP

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1365652/sn74lvc1g97-ep-sn74lvc1g97idckrep

器件型号:EP

大家好!

我们希望使用该可配置多功能门来控制1.8V 数字引脚、但输入为3.3V。

我们可以这么做吗? (VIN0、VIN1、VIN2 => 3.3V 电源轨)和 VCC => 1.8V 电源轨和 Vy= 1.8V 电源轨。 我的目的是使用该门、而不是使用电平转换器将3.3V 更改为1.8V。

是否存在其他器件型号该怎么办?

此致。