This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:使用 SN74LVC1G125驱动 LED

Guru**** 1568615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, SN74LVC1G17
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1365570/sn74lvc1g125-driving-an-led-using-sn74lvc1g125

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17

大家好!

我尝试使用  Nano 33 BLE 将24V 传感器输出读取为数字输入、并使用 LED (https://www.digikey.in/en/products/detail/kingbright/WP934CA-2GD-90/3084288)指示输入的状态。  

我从互联网上读到、 缓冲器 IC 能够提供一个稳定的电流源、以确保一致的亮度并延长 LED 的使用寿命。 因此我想使用 TI 的 SN74LVC1G125作为缓冲 IC 来驱动上述 LED。 我希望在继续进行 PCB 制造之前有人检查我制作的草稿电路。  

这是我的原理图、电路是否正常工作、此外、我需要缓冲器 IC 来不使传感器输出反相、高电平应通过点亮 LED 来表示、LED 应在逻辑低电平期间关闭

数据表显示 SN74LVC1G125是一款具有三态输出的单线驱动器。 输出被禁用当高电平被施加到输出使能(OE)引脚上时,这是否意味着 OE 引脚必须始终连接到 ND 或逻辑)才能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该缓冲器需要一个去耦电容器。

    /OE 引脚实际上必须为低电平才能启用输出。

    诸如 SN74LVC1G17/34的普通缓冲器没有控制输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述电路是否能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elsa

    正如 Clemens 所说、这需要在 VCC 引脚上连接一个去耦电容器、见数据表的第11节。

    我会考虑增加进入 LED 的电阻器大小。 即使将电阻器增加到150欧姆、也会使 IOH 和 IOL 处于建议的工作条件范围内。

    在该电路中、其他一切看起来都正常。

    -欧文