This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:VccA/B 最小值仅为1.2V。 0.8V 至0.8V 器件型号中是否有?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1364161/sn74avc4t245-vcca-b-min-only-to-1-2v-any-to-0-8v-part-number

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

TI 具有 用于 Ntrevia 74AVC4T245BQ 的替代器件?

因为竞争对手74AVC4T245BQ  VccA/B 可以支持0.8V 电压。 TI 能否建议类似的规格器件型号?  

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AXC4T245‍BQBR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确!! 感谢您的具体回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    我现在将关闭该主题。 如有任何其他问题、请联系我们。  

    此致、

    插孔