This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4060B:特定 Cx、Rs 和 Rx 值的频率值变化

Guru**** 2610725 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4060B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1365308/cd4060b-variation-for-frequency-values-for-specific-cx-rs-and-rx-values

器件型号:CD4060B

团队、

我的客户正在 设计使用 CD4060B 芯片并使用 RC 值设置振荡器频率。 是否有可能在以下情况下获得频率值的这些变化(单位到单位和同一单位):

Cx = 1uF、

Rs = 20k、和

Rx = 6.65k?

谢谢

维克托里哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件仅将引脚11/10/9与逆变器相连(参见图12)。 因此、频率变化主要由 CX/RFID/Rs 的容差决定 Rx。

    如果您关心频率、可以使用晶体(见图13)或外部振荡器。