This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40106B:器件的静态电流。

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40106B, TLV7034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1366146/cd40106b-quiescent-current-of-the-decvice

器件型号:CD40106B
主题中讨论的其他器件: TLV7034

工具与软件:

大家好。

我使用了这款器件、具有非常低的功耗设计。 如图所示、它每隔6s 对两个 LED 发出30ms 的脉冲、每次20ms。

|________________________________ |_|

电路由4xAAA Duracell 最佳电池供电。 白光 LED 通过一个1kOhm 限流电阻驱动、每个限流电阻均有一个 N 沟道 MOSFET、从而不会对 CD40106施加负载。

使用 CD40106的平均电流为190uA。 将 CD40106替换为 NXP 的 HEF40106、平均电流降至70uA。

我已经对每个制造商的器件测试了多个电路、并且差异很小。

该120uA 变化可使电池寿命缩短2年。

根据您的产品说明书、25摄氏度下0-10V 的静态电流最大为2uA。

附件是所用芯片的图片。

是否有关于较大差异的解释?

我们有几百个库存器件、并且客户 由于电池寿命很短而退货、我们将非常感谢您的帮助。

此致

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    R1和 R6现在为1k Ω、而不是47 Ω。

    a 校正。 电池为 AA、而不是本例中所述的 AAA。

    e2e.ti.com/.../P23064_5F00_SCH.PDF

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是击穿电流;它们在输入电压不接近电源轨时发生。 请参阅 [FAQ]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件? 以下是 HEF40106B 的典型值:

    CD40106B 数据手册是基于 RCA 的原始数据手册、未具体说明这一点;图18中隐含了与此相关的唯一信息:

    显然、HEF4000器件的输入晶体管具有比 CD4000器件更高的栅源阈值电压。 对于该特定应用、此 HEF 器件将更合适。

    但是所有这些器件都针对数字信号进行了优化;NExperia 和 TI 均不对该特定模拟特性做出任何保证。 如果您关心功耗、请使用 TLV7034等低功耗比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,克莱门斯