This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:DIR 引脚至 VCCB

Guru**** 2610735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1365870/sn74alvc164245-dir-pin-to-vccb

器件型号:SN74ALVC164245

您好!

我的团队考虑在 VCCA=3.3V、VCCB=5V 的情况下使用 IC。

他制作了原型板、一个问题是将 DIR 引脚上拉至 VCCB、而数据表指出 DIR 引脚参考为 VCCA。

此连接(DIR 连接至5V VCCB)是否有任何问题?


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    这是允许的、请参阅相关 常见问题解答 以了解更多信息。 虽然 DIR 引脚可连接到更高的电源、但请注意 DIR 引脚的逻辑阈值(VIH/VIL)仍将以 VCCA 为基准。  

    此致、

    插孔