This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT244B:保持悬空

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT244B, SN74ACT245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1366200/sn74lvt244b-left-floating

器件型号:SN74LVT244B
主题中讨论的其他器件: SN74ACT245

工具与软件:

使用 SN74LVT244B 芯片时、引脚1和引脚19接地。 当输入引脚悬空时、输出引脚可以输出3.3V 高电平信号(芯片输入的 VCC 为3V3)。 原因是什么?

使用 SN74ACT245芯片时、我们将引脚19 (输出使能)和引脚20 (电源引脚)连接到 VCC 5V 电源、其余引脚保持悬空。 测试后、所有数据收发器引脚与地之间存在1.6V 的电压差。 导致这种情况的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当任何输入悬空时、将超出建议的运行条件(请参阅注释5)、并且无法再保证正常运行。

    当输出被禁用时、它们处于高阻抗状态。 这意味着它们没有任何电压;您读取的是由测量设备的有限输入阻抗引起的测量赝像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 SN74ACT245芯片的使用、我们测得数据收发器引脚输出一个连续且稳定的1.6V 电平信号、这不应该是由测量仪器的误差引起的。 您可以帮助分析这个问题吗? 是什么导致这些引脚出现持续、稳定的输出1.6V 电平信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是连续且稳定的输出电平。 它是一个未知的电压电平。 高阻抗意味着没有电压和电流流过引脚、它实际上是悬空的。 您的示波器探头在内部看起来像这样:

    该内部电阻/电容将干扰高阻抗测量。

    这是输出使能电路的样子。 当底部和顶部 FET 关断时、对 VCC 和 GND 的阻抗都是无限的。 基本上会变成开路。