This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC244:无 Vcc 时的最大输出电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC541A, SN74ALVC244, SN74AUC244, SN74LV244A, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1366482/sn74alvc244-maximum-output-voltage-without-vcc

器件型号:SN74ALVC244
主题中讨论的其他器件: SN74AUC244SN74LV244ASN74LVC244A、SN74LVC541A

工具与软件:

您好!

我将使用缓冲器 SN74ALVC244来驱动现有 PCB 上的一些其他 IC 输入引脚。

在缓冲器 Vcc 开启前、IC 已经激活。

IC 引脚不能 悬空。 IC 可以配置为具有内部 PU 电阻器(非 PD)。

当缓冲器关闭时、我是否能够将内部 PU 连接至缓冲器的输出?

根据缓冲器的数据表、输出电压范围为 VCC + 0.5、但"如果遵守输入和输出电流额定值、则可能超出该范围。"

我不确定缓冲器是否具有仅连接到 GND 或也连接到 VCC 的钳位二极管? 输出钳位电流条件为"Vo<0"。

在这种情况下、是否有更合适的具有相同规格的缓冲器? (相同的 TPD、封装)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要具有局部断电特性的缓冲器。 最快的是3.3V 的 SN74LV244A 或2.5V/1.8V 的 SN74AUC244。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于钳位二极管,我看到了应用手册 ssztcn0

    此处表明、由于绝对最大额定值表显示的最大值为(Vcc + 0.5)、因此意味着有一个连接到 Vcc 的钳位二极管。

    但后来、它说如果有2个钳位二极管、连接到 Vcc 和 GND、额定电流应有一个+/-符号。 但数据表仅显示-50mA 值(条件为 Vo<0)。

    那么、正确之处是什么? Vcc 是否有钳位二极管?

    *关于对 SN74LV244A (3.3V)的建议:

    对于 SN74ALVC244、3.3V 时的 TPD 最大值为2.8ns (-40至85、我认为50pF -来自图1表)。

    对于 SN74LV244A、3.3V 的 TPD 最大值为13.5ns (-40至125、50pF)。

    这是一个现有的 PCB、因此我倾向于避免发生重大变化。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74ALVC244肯定有一个钳位二极管;Ioff 功能可以通告没有此二极管。

    缺少钳位电流额定值可能是数据表中的一个错误。 在任何情况下、允许电流流入电源可能会使缓冲器上电。

    我不知道在您的应用中传播延迟是否真的很重要。 这些是适用于 Ioff 的最快缓冲器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了 SN74LVC244A 器件、该器件具有推荐的 Ioff 特性和低 Tpd (最大5.9ns)。

    还有 SN74LVC541A 器件具有 Ioff 和低 Tpd (最大5.1ns)、但不具有相同的功能和引脚。