This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:用于 IO 兼容性分析的电气特性(VOH、VOL、VIH、VIL)

Guru**** 2611545 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1368555/lsf0102-electrical-characteristics-voh-vol-vih-vil-for-io-compatibility-analysis

器件型号:LSF0102

工具与软件:

大家好、

我正在 LMK (1V8)串联时钟缓冲器和以太网交换机(3V3)之间使用 LSF0102  

为了进行器件兼容性分析、我需要 IO 特性、而 LSF 器件的数据表中未提供这些特性。

您能提供相关建议吗?

此致

佛法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dharma、

    LSF0102 不符合规格。 逻辑阈值、因为器件是无源转换器。 对于低于 VREFA 的输入信号、输入开关将被闭合;对于高于 VREFA 的输入信号、输入开关将断开。  

    可通过以下公式估算 VOL:VOL = VIL + IOL * RON、如本 应用手册所述。

    在任何情况下、如果信号是每通道固定方向的、那么固定方向/方向控制转换器将是更强大的解决方案。  

    电压转换应用快速参考

    此致、

    插孔