This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:VCCA 问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1367712/txs0108e-vcca-question

器件型号:TXS0108E

工具与软件:

您好!

我发现有一个修订 F 将 VCCA 从1.2V 更改为1.4V、

我是否知道  TXS0108E 有一些设计更改?

我们应用了一些具有以下标记的样片、在1.2V 电压下似乎仍然有效。 您是否需要在 PCN 之前或 PCN 之后进行检查? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引用 先前的帖子

    在某些条件下收集的数据表明器件在 Vcca < 1.4V 时的性能欠佳。 经进一步调查后确定、在某些有限的情况下、如果 Vcca <1.4V、器件将无法按预期运行。 为了更好地推进数据表以保证性能、最好降低器件的工作范围、以消除器件故障的可能性。

    这是一项电气规格更改、但是、所用的封装成分或器件没有更改、因此 VCCA > 1.4V 的现有设计将继续按预期运行。 对于1.2V < VCCA < 1.4V 的设计、仍可继续运行、但存在一定的风险、根据特定器件的处理方式、该器件可能不符合先前的数据表限制、因此在 VCCA < 1.4V 的情况下器件运行存在风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    但对于上述制造器件、我是  在 PCN 之前还是在 PCN 之后知道吗? 谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 为了重复引用中写入的内容、器件未更改、仅更正了数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢!