This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T245:关于 VCC 隔离特性

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1368412/sn74axc2t245-regarding-vcc-isolation-feature

器件型号:SN74AXC2T245

工具与软件:

尊敬的团队:

数据表中规定、 如果任何一个 VCC 输入低于100mV、则所有 I/O 输出均禁用且处于高阻抗状态。

"所有 I/O 输出"是否意味着包括 DIR 和 OE 在内的任何引脚?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 和/OE 引脚不是 I/O、而是输入。

    请注意、输入始终具有高阻抗。