This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT08:SN74AHCT08

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1367862/sn74ahct08-sn74ahct08

器件型号:SN74AHCT08

工具与软件:

您好、团队成员:

我使用的是 SN74AHCT08PW 的 IBIS 模型、其中接地钳位测试失败、根据 IBIS 质量规范、[GND 钳位]中的电压列应至少从-Vcc 扩展到+Vcc

但在此模型中、针对-5V 至0给出了 不正确的接地钳位表

您能否更新此型号并将正确的型号发送给我们

此致

施韦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接地钳位仅在输入电压低于0V 时有效。 任何高于0V 的电压都应内插到~0A 的电流。