This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT138:关于 ICC 和 II 单元。

Guru**** 2580975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1367162/sn74ahct138-about-icc-and-ii-units

器件型号:SN74AHCT138

工具与软件:

大家好、

产品说明书已更新、II 和 Icc 的单位已更改为 mA。 是这样吗?
我相信它是 uA。



Br、
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    我需要仔细检查以确保、但是的、我认为它应该是 uA。 我将考虑对其进行更新。