This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:泄漏电流

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1367207/sn74lvc1t45-leakage-current

器件型号:SN74LVC1T45

工具与软件:

您好、

客户使用了 SN74LVC1T45、发现泄漏电流远高于我们的规格、例如、它可能为3xuA、7xuA 或3xxuA。

测试条件如下:

V_1V8 = 0V、V_BAT = 3V、引脚4 MCU_32KHz = 0V

 

我能否向您说明一下、我们是否应该根据客户的情况参考预期的泄漏电流规格? 以下黄色高亮显示为2uA 或其他吗?  

请告知我们可能会出错和/或我们可以在哪里检查?  

此致、

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    3xxuA 对于 ICCB 来说相当大。 让我和团队讨论一下我们是否可以重新创建客户的设计、我明天会回复。

    一种有用的解决方案是为 I/O 添加弱下拉。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    我怀疑0V 并非正好为0V、因为 MCU 似乎在切换。 因此具有振幅。

    如果不是0V、我们不能保证否则为0V 是数据表中显示的规格、即 VCCB = 0V 或 GND、在您的情况下 VI = VccB、或0V / GND、谢谢。

    此致、

    迈克尔.