This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:芯片标记

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1369168/txb0104-chip-marking

器件型号:TXB0104

工具与软件:

我们有一组电路板与这块芯片一有2kV 的标记 、我认为是正确的、但不能正常工作。  但是、我们有早期的构建、我们相信这是同一个芯片、它具有标记 SIG、且此构建非常有效、

稍微有点困惑,你能认 出什么芯片标记了 SIG(或 S1G ),因为我们有500个板在那里与 SIG 一起工作,但不是与后来的2kV (根据数据表,这似乎是正确的部分)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIG = TXB0104QRUTRQ1
    2KV = TXB0104RUTR

    是否实际使用高于85°C 的温度?

    你到底是什么意思"不工作"? 请显示示波器轨迹。