This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4024B:CD4024功能和输出行为

Guru**** 1568615 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4024B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1368675/cd4024b-cd4024-function-and-output-behavir

器件型号:CD4024B

工具与软件:

您好、专家:

任何客户想要使用 CD4024计数器 IC 进行线路应用测试。
通道1:CD4024_Pin12_Q1
CH2:PSU 保护信号
CH3:PSU 12V 输出
通道4:CD4024_Pin1_Input
CD4024_PIN2_Reset 当前直接接地

以下两张图片显示了 PSU 保护自动重启的情况。
请告诉我
1.为什么 TRI_1在我没有把输入信号发送到4024时会自动切换?
2.我的重置引脚未发送任何信号,且 IC VCC 不低于 UVLO。 为什么它继续计数自己?
3.如果输出引脚与我的输入脉冲相同,如何设置输出引脚?

埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    老实说、我对这款器件不是很熟悉。 您能否发送图片以验证这是 CD4024B? 我们确实有一些在上电时自动计数的计数器。 我可能必须订购样片、以便了解该器件的工作方式是否为这种情况。 遗憾的是、数据表未提供任何逻辑/时序图来验证情况是否属实、尽管我不相信它应该像这样正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚1信号有噪声。 它是否可能悬空、而只有示波器探头将其下拉?

    请展示原理图。