This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G34:输出端获得相同电压

Guru**** 2526050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1368069/sn74lvc1g34-same-voltage-getting-at-output

工具与软件:

但在测试过程中我提供了5V CC 和输入5V,我得到的是4.95V 输出是正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是-一般来说、在高电平状态下、输出应该接近 VCC、而在低电平状态下应该为0V。 它们永远不会是那个值、这是因为输出晶体管的电阻上始终会有一些小的压降、这直接受到您的负载的影响。

    我预计您的负载大约为3mA (也称为1.5k Ω@ 5V)。 我基于 VCC - VOH = 0.05V 时 LVC 系列器件的15欧姆预期输出电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NO I USED 下面是缓冲器引脚4处的原理图、获取4.9V、继电器引脚1、获取1.19  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Savita:

    正如 Emrys 所说、预计电压为4.9V。  

    对于引脚1、这是一个 NC 引脚。 您为何要测量此值?