This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:TXS0206是否支持±15kV 空气放电?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXS0206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1367817/txs0206-does-txs0206-support-15-kv-air-discharge

器件型号:TXS0206
主题中讨论的其他器件:TXS0108E

工具与软件:

数据表中提到、组件 ±8kV 接触放电 IEC 61000-4-2 ESD、我是否可以假设它  也支持±15kV 空气放电?

谢谢。

Dori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果数据表中未提到它、则说明它可能未经过测试、因而无法保证。

    TXS0108E 具有8kV 接触放电和6kV 空气放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Dori、

    不可以、TXS0206不支持15kV 空气放电要求。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、它支持什么电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常空气放电电压比 接触放电高,您的答案是 基于任何测试还是其他?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Dori、

    在生产/定义期间、未对空气放电 ESD 保护进行表征、因此无法保证。

     我进一步了解了  IEC 61000-4-2 ESD 标准、该标准在 B 侧支持、并提到 8 kV 的4级接触放电被认为相当于15 kV 空气放电: https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/AN895.pdf

    此致、

    插孔