This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:TXS0102QDCURQ1支持 VccB 1.8V 的引脚对引脚兼容部件

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1369749/txs0102-q1-txs0102qdcurq1-pin-to-pin-compatible-part-with-vccb-1-8v-supported

器件型号:TXS0102-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家。

我们使用 TXS0102QDCURQ1来完成项目、但 Vccb 使用1.8V、VccA 使用3.3V、目前我们已有布局、您能帮助我喜欢 TXS0102QDCURQ1与 Vccb 1.8V 支持引脚对引脚兼容吗?

谢谢

史密斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Smith、

    遗憾的是、这种支持自动双向信号的封装和引脚排列不会进行直接 P2P 匹配。 您可能需要重新布线 VCCA/VCCB、以交换 VCCA 和 VCCB。  

    此致、

    插孔