This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:芯片应用问题

Guru**** 2610055 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1370475/txs0108e-application-issues-of-chips

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:TXU0304

工具与软件:

目前、我们研发选择了电平转换芯片 TXS0108、这样就可以让蜂窝模块(IO 引脚电压域1V8)和 Wifi 模块(IO 引脚电压域3V3)通过 SPI 传输数据通信。 我们发现当 SPI 时钟速率为10MHz 时、这个芯片只能确保数据传输的稳定性
当时钟速度增加到超过20M 时、SPI 传输数据不再稳定、影响产品功能。 所以、我想向大家推荐一款性能更好的电平转换芯片、供大家参考、并验证
1V8至3V3级别芯片的要求如下:
(1)传输速度应优于 TXS0108。 建议以超过100Mbps 的速度将1V8转换为3V3、并且电平脉冲的持续时间应小于8ns

(2)相关传输延迟时间小于 TXS0108时间的一半

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关、其边缘加速器无法与电容负载良好配合、即使用长迹线/电缆/连接器时。

    对于 SPI、TXU0304等固定方向缓冲转换器的工作效果更佳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、

    Clemen 在这里是正确的-由于每个通道的特定方向、TXU0304专为 SPI 信号而设计和优化、以满足 SPI 需求。 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    此致、

    插孔