This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:USB VBBUS 电平转换

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G06, SN74LXC1T45, SN74LVC1G07, SN74LXC1T14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1370419/txs0104e-usb-vbbus-level-shifting

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07、SN74LVC1G06 SN74LXC1T14、SN74LXC1T45

工具与软件:

尊敬的团队:  

在上面突出显示的电路中、USB VBUS 正在使用 n 通道 MOSFET 检测电压并将电平转换为1.8V。 您是否能为此建议一个电平转换器 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    N 沟道 MOSFET 的行为类似于开漏逆变器、即 SN74LVC1G06。 如果不想反转信号、请使用 SN74LVC1G07等开漏缓冲器。

    具有推挽输出的电平转换器为 SN74LXC1T45 (缓冲器)或 SN74LXC1T14 (逆变器)。