请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN54LVC646A-SP 工具与软件:
您好!
我想知道是否有与环境相关的附加数据可以共享给 Vout,low,max 参数? 在数据表中、唯一可用的数据是0.2VDC、额定输出电流为100uA。 我需要在较低的电流下具有某个值、理想情况下是20uA、您能为我提供吗?
此致
西尔万
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我想知道是否有与环境相关的附加数据可以共享给 Vout,low,max 参数? 在数据表中、唯一可用的数据是0.2VDC、额定输出电流为100uA。 我需要在较低的电流下具有某个值、理想情况下是20uA、您能为我提供吗?
此致
西尔万
对于足够小的电流、MOSFET 的行为类似于电阻器;请参阅 [FAQ]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少? 因此、20 µA 的压降是100 µA 的五分之一。
请注意、指定的100 µA 值处于可直接测量的极限值、这种情况对于所有电源电压都是最坏的。 更准确的估算是根据 VOL 规格推导出实际电源电压、例如、在3.3V 条件下、VOL (max)= 0.55V×(20 µA / 24 mA)≈0.5mV。