This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:延迟长度和抖动

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1369233/sn74lvc1g123-delay-length-and-jitter

器件型号:SN74LVC1G123

嗨、 什么能控制投影仪的 脉冲 延迟 功率效率是多少?  磁芯电感的大小 脉冲延迟中的抖动

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "123通过电阻器为电容器充电、并在达到特定电压时结束脉冲。

    精度取决于这些外部元件的容差。

    对于10ns、您需要一个小于组件和布线寄生电容的总电容。

    使用逻辑器件无法实现10ns±100ps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在于控制延迟的是什么、而不是脉冲长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、Ladish 的这一回答无法解决我的问题。   他误读了这个问题,回答了我所问的其他问题。

    我因错误单击它、很遗憾没有办法取消单击它。   如果他删除答案,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第5.7…5.9节中、将触发器输入到输出脉冲开始的延迟指定为 tpd。 它会受到电源电压、温度、负载电容和制造变化的影响。 如果保持前三个常量、则抖动可能足够小、但数据表不能保证。

    [不允许删除已接受的答案。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在提出问题之前、我先阅读了数据表。

    1) 5.7-5.9或其他任何地方都没有显示 tpd 与任何事物的图表、而不是 Vs、T 或 CL

    因此, "保持这三个常数"是没有好处的。  除非您对其进行量化、否则这意味着什么也没有。   它需要有多恒定?

    如果数据表中提供了这些信息、我就不会问这个问题了。

    2)然后,保持这些常数会让我们"抖动可能足够小"。

    a)意味着除了这三个参数之外没有抖动来源。  是这样吗?

    b)"足够小"不是一个数字。

    人们需要如何保持这些东西,或者它们"保持不变"的抖动将被赋予什么,仍然没有答案。

    3)制造差异导致存在多大差异?

    4) 4) 我删除了这个问题、因为我无法更改"已解决"标签、而且您的第一个答案 具有误导性、 它不是对所提问题的回答。  我也觉得它侮辱了上面所说的理由。

     请将其删除、如果可以、请移除已解决的标签。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在另一个线程中回答该问题、因此我将结束该线程。 请在此处继续讨论。